TRASLADAR MÁS PERSONAS
EN MENOS TIEMPO Y EN UN MENOR ESPACIO
La Torre Glorieta Insurgentes es un proyecto que detonará el desarrollo en una zona estratégica de la Ciudad de México, que conecta con avenidas y colonias que, aunque son muy importantes, han tenido escasa inversión en los últimos años. Es por ello que esta obra arquitectónica le dará nueva vida al área con un diseño emblemático y con tecnología innovadora.
En Mitsubishi Electric contribuimos con este importante proyecto al instalar elevadores de última generación con tecnología DOAS (Destination Oriented Allocation System) que permite distribuir a las personas de forma eficiente.
Los equipos se adaptan a cualquier tipo de espacio con elevadores que proporcionan un viaje silencioso, veloz y estable. Siempre con el respaldo de consumo bajo de energía y un riguroso mantenimiento. Será un espacio de trabajo moderno y funcional para miles de personas en una céntrica zona de la ciudad.
Entrevista
El Arquitecto Yoram Cimet, quien junto con su padre el arquitecto Sholem Cimet, diseñaron y construyeron la torre Glorieta Insurgentes nos explicó cuáles son los beneficios que la tecnología de los elevadores de Mitsubishi Electric le brindó a un proyecto de esta magnitud.
El proyecto arquitectónico
La Torre Glorieta Insurgentes cuenta con la precertificación ambiental internacional LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) Oro, y muy probablemente llegará a Platino. Además, cuenta con el reconocimiento del programa sustentable de la Ciudad de México y la certificación ITDP Plata (Institute for Transportation and Development Policy).
Es una obra destinada a oficinas; tiene 120 metros de altura, 26 niveles y 3 sótanos, por lo que requiere tecnología de punta para distribuir personas de la manera más eficiente y segura posible.
La Torre Glorieta Insurgentes es un proyecto icónico, de diseño elegante y atemporal que innova en todos los aspectos del desarrollo inmobiliario desde su concepción, arquitectura, ingenierías, técnicas constructivas y acabados.
Trayectoria compartida
Durante 30 años, la Constructora Cimet ha colaborado estrechamente con Mitsubishi Electric para sus proyectos arquitectónicos, por su tecnología, su calidad y sobre todo porque sabemos que sus productos trabajan bien durante mucho tiempo.
Conocemos la vida de los edificios, y sabemos que será mucho más larga y satisfactoria con las tecnologías que elegimos, en este caso la de Mitsubishi Electric.
En cada proyecto, sin embargo, hacemos análisis exhaustivos muy específicos para elegir la mejor opción. Ahora, elegimos Mitsubishi Electric después de un estudio profundo de la competencia.
Necesidades y beneficios
Se requería resolver una necesidad de transporte vertical para un flujo de personas alto y constante dentro de un área reducida en el edificio y teníamos medidas de cubos y número de elevadores restringidos, por lo que era indispensable una tecnología que pudiera trasladar a una cantidad importante de personas con una velocidad y eficiencia que lograra reducir los tiempos de espera.
Al final, Mitsubishi Electric resolvió todas las necesidades del proyecto. El beneficio principal fue haber conseguido un tamaño de cubo, una velocidad, tecnología y capacidad adecuada para que el tráfico dentro del edificio fuera óptimo.
Y un beneficio secundario es la calidad que brinda la marca y los costos, sumamente competitivos en cuanto al mantenimiento.
Tecnología Mitsubishi Electric
Mitsubishi Electric instaló elevadores de última generación con tecnología DOAS (Destination Oriented Allocation System), la cual permite a una distribución inteligente de personas en todo lo alto del edificio.
Los equipos, además, brindan un viaje silencioso, veloz y estable, con la ventaja de un ahorro de energía y estricto mantenimiento.
Finalmente, Mitsubishi Electric fue la mejor opción entre la competencia por los costos, la tecnología, la calidad, el mantenimiento, la durabilidad, los motores, los rodamientos. En todos los aspectos, Mitsubishi Electric fue la marca que mejor atendió nuestras necesidades.